This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:AWRL1432 BSD 演示 ADC 原始数据采集

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST-BSD, AWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1646261/awrl1432boost-bsd-awrl1432-bsd-demo-adc-raw-data-capture

器件型号: AWRL1432BOOST-BSD
主题: AWRL1432 中讨论的其他器件

尊敬的 Sarvesh:

硬件:AWRL1432BOOST-BSD
SW:AWRL1432 BSD 演示 v4.1

  1. 作为调用中的讨论、您提供的.appimage 将自动发送 ADC 原始数据、而不通过 TeraTerm 或 BSD Visualizer 发送任何配置。 这会阻止客户使用自己的配置。 请提供不会自动发送数据的正常.appimage。

  2. 请提供您正在使用的 Test_Read_ADC_DATA_xWRLx432.m 脚本。
  3. 客户将在此处提供 ADC 相关信息:
    tidrive.ext.ti.com/.../01f976d4-d158-4fad-8a7f-d10b3c1d2a95

    它应包括:捕获的 ADC 原始数据、MATLAB 脚本、错误日志、配置文件

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    共享的应用映像使用了 CLI Bypass 并使用了硬编码 配置、因此在没有任何配置文件配置的情况下流式传输出数据。

    请让客户直接使用 BSD 的预编译二进制文件进行数据捕获(它也可以在不进行修改的情况下运行)、他们只需确保按照说明执行步骤和命令即可。 请要求他们确保使用正确的以太网配置。

    他们可以 使用 SDK 本身的 ADC 解析器脚本、并在遇到任何错误时共享日志/屏幕截图。
    他们可以在以下位置找到它: C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_03_00\tools\adc_parser

    我在这里附加了 appimage -

    BSD APPIMAGE


    此致、
    Sarvesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarvesh:

    当您说预构建二进制文件可以在没有修改的情况下工作时、这是否意味着“set ptrOpenCfg->fecRDIFCtrlCmd.c_RdifCfg = 8U; in common_full.c “ 不是必需的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    是的、您不需要重新构建应用。 提供的二进制文件可用于 ADC 数据 采集、无需任何更改或重新编译。

    此致、
    Sarvesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经与您收集了最新的 BSD APPIMAGE,但我不能用 ADC_PARAMER 分析数据、我在 E2E 上分享了测试文件、并将我的数据分享给了 James ,能帮我找出原因吗?


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liang Su,

    请允许我花些时间回顾一下 、然后再联系您。
    我们可以关闭此主题、因为现在我们能够捕获 ADC 数据、并且可以使用专用 线程进行 ADC 分析、以便更好地跟踪此问题。  

    请使用本线程跟踪 ADC 解析问题:  AWRL1432BOOST-BSD:为什么根据 ADC_Parser 无法在脚本中分析 ADC 数据? -传感器论坛 — 传感器- TI E2E 支持论坛


    此致、
    Sarvesh