Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470
零部件号: TUSS4470
TI 团队大家好、
我尝试将 TUSS4470 用于 10cm 以下的应用、范围在 2cm 到 5cm 之间。 是否有任何使用相关 GUI 减小最小范围以便可以测量该距离的方法? 如果没有,是否有补偿方法来获得这一结果?
谢谢、
墨菲
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Murphy、
否、TUSS4470 GUI 没有专门的设置来直接减小最小可测量范围。 盲区不是固定的器件限制、它由换能器频率、驱动强度、脉冲计数和阻尼电阻器决定[1]。 然而、尽管使用单器件配置达到 2cm 至 5cm 极具挑战性、但 GUI 可配置参数和硬件方法都可以提供帮助。
这些参数会影响盲区、并可通过 GUI/寄存器映射进行配置:
|
参数
|
对最小距离的影响
|
|---|---|
|
脉冲计数(减少至 2-4 个周期)
|
更短的突发=更快的回铃
|
|
驱动电压(VDRV_HI_Z→“非 HiZ“,电压低)
|
更少的能量意味着更少的振铃
|
|
BPF/HPF 滤波器频率
|
必须与您的换能器频率相匹配
|
|
CFLT 和 CINN 电容器跳线设置
|
必须与换能器频带匹配
|
确保 VDRV_HI_Z 设置为“非 HiZ“,并且为传感器配置了滤波器频率 — 这些是妨碍正常运行的常见设置问题[3]。
即使使用经过优化的 GUI 设置、 同时用作发送器和接收器 的单个 TUSS4470 器件也会在 2cm 到 5cm 的范围内出现问题、因为输入在传输期间和传输之后会立即饱和。 在传感器停止振铃之前回波返回、因此无法与发送事件区分开来[2]。
1.双器件 (TX/RX) 配置(TI 建议用于您的范围): 使用一个 TUSS4470 进行传输、使用另一个器件进行严格监听。 这可以完全消除饱和/振铃问题、TI 明确建议使用 5-10 cm 及以下的距离[2]。
2.硬件优化(单个设备,推入极限):
|
造成振动
|
理想情况下的最低值(单个器件,1MHz,已优化)
|
双器件设置
|
|---|---|---|
|
水
|
~10cm
|
2-5cm 或更低
|
|
空气
|
~5-7 厘米
|
2-5cm 或更低
|
对于 2-5cm 的目标、 双器件方法是 TUSS4470 时最可靠的方法。