This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP390:TMP390 精度问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1644096/tmp390-tmp390-accuracy-question

器件型号: TMP390

尊敬的 TI:

关于 TMP390A3DRLR、请阐明以下内容:

  1. +/–3.5K 精度规格是否已经考虑了设置电阻器 SETA 和 SETB 的 1%容差?
  2. 温度是主要通过封装主体还是通过六根引线之一进行检测?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Handi、

    1.  1%电阻器精度规格不属于温度精度、这一要求存在、因此 TMP390 可以正确确定上电时的跳变阈值。 因此、您无需将 1%的电阻器精度增加到温度精度中。
    2. 温度主要通过封装主体进行检测。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。

    请注意、1%电阻器精度已考虑到整体温度精度。

    我能否查看 TI 如何进行测试以及验证 TMP390 热感应?

    1.它是通过 PCB 或其旁边的元件作为热源传导的(这样元件桥臂将经历比封装主体更高的热)还是

    2,在温度室内进行测试 — 整个 PCB、组件的支脚、组件的体温升将保持不变

    我们的应用需要检测由元件故障/过热引起的热能、热能会组装在同一个 PCB 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Handi:

    问得好。 我们在搅拌油浴中表征温度传感器、这些传感器可设置为许多不同的温度。 机油设置为特定的温度、并将焊接在小型 PCB 上的 IC 完全包络。 这是一个非常理想的温度设置、因为传感器周围的热源均匀、因此我们可以很好地表征跳变点精度。 对于您的应用、我建议将 TMP390 放置在尽可能靠近要监控元件的位置、甚至使用共享铜平面、以更大限度地提高故障元件产生的热量到达 TMP390 的能力。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森