Other Parts Discussed in Thread: LDC1614
器件型号: LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1614
早上好、
我在关断模式电流消耗方面遇到了一些问题。
根据表 6.5 — 电气特性,典型关断电流应为 0.2µA。 但是、我的测量值约为 1.12µA。
对于导致此行为的原因、您有什么建议吗?
我注意到数据表指定了 1µA 的最大关断电流、因此可能我做了错误的事情。 但是、我的理解是、启用关断模式应该只需要将 SD 引脚设置为高电平、因此我无法完全了解测量的电流为什么与典型值有很大差异。
我还有一个关于典型 0.2µA 电流消耗的问题。 您会建议哪些措施或最佳实践来帮助保证在 SHUTDOWN 模式期间达到这一水平的功耗? 我希望尽可能减小电流、避免接近 1µA 的最大指定值。
此致