Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWRL6432
您好:
我正在开发一个应用、想要安装雷达罩并立即使用硬编码配置。 我能够将快速评估选项配置为以这种方式运行。 下一步、我想设置第二个硬编码配置、雷达可以在低功耗存在模式和高功率跟踪模式之间切换。 我打开了动态重新配置、并修改了硬编码配置。 我的程序构建没有错误、但在刷写 IWRL6432 后、我收到了两个错误之一。 因子校准配置会产生错误(我没有将其从提供的默认值更改为其他值)、或者引导加载程序会运行、然后开始引导主应用程序、不会发生任何情况。
“factoryCalibCfg 1 0 36 3 0x1ff000 \r\n“ 是我的工厂校准命令。
此外、我还修改了链接器中的存储器映射、以便我们可以根据 TI 文档规定在现场运行次级引导加载程序。 M4F_RAM3 段的长度已从 0x00020000 减半为以下值。
M4F_RAM3 :origin = 0x00460000、length = 0x00010000
您能提出一些我应该调查的领域吗? 或者我的配置有误? 很乐意提供您可能需要的任何其他详细信息。
Nicolas