This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:306 型

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1646075/iwrl6432aopevm-type-306

器件型号: IWRL6432AOPEVM

(问题 1)类型 306 是统计数据、它为我提供功率和温度测量值。 由于 6432AoP SoC 的外部电路、EVM 上的电源和温度是否仅可用? 我在 EVM 方框图和原理图中看到了电流检测和温度检测。 我在问、我们正在准备开发我们的 Proto 1。  

 

(问题 2)此外、除了 EVM 原理图之外、您是否有 Proto 原理图、其中显示了我们自己的电路板所需的支持电路(上面具有 TI 微控制器、所需的电源以及 6432AoP)? 如果没有、我将从 EVM 原理图开始、然后决定可以从中使用什么。  

(问题 3)6432AoPEVM 方框图显示了 6432AoP 外部的 QSPI 闪存、我们在自己的设计中是否也需要它? 不确定它是否属于 6432AoP 的一部分。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    能否详细说明一下 306 型是什么意思? 我将尝试根据我的理解回答其余的问题:

    Q1) 6432AOP SOC 没有任何用于功率测量的内部传感器。 它也需要外部电路。 它具有温度传感器、可提供精确度为 ±7°C 的粗略测量。 因此、我们建议添加外部传感器来精确测量温度和功耗。

    问题 2) 我们有一个参考设计、它集成了 TI MCU 和毫米波传感器。 您可以在 https://www.ti.com/tool/TIDA-010254 上查看

    Q3) QSPI 闪存位于 6432AOP 器件的外部、需要用于存储客户代码。 在刷写模式下、客户代码从外部主机发送并存储在 QSPI 闪存中。 在功能模式下、此代码在启动时加载到器件中并执行。

    如果您仍有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    米哈特·夏尔马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    类型 306 数据表示从 6432AoVEVM 发送的 TLV 306 数据。 我们使用 308 型数据、因为它是目标数据。 我也要使用 306 作为温度,但没有意识到 306 数据的温度和功率测量仅来自 6432 外部的电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    是否还需要作出任何澄清?

    否则、我将关闭该主题。

    此致、

    米哈特·夏尔马