Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: IWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好团队:
我们的一位客户购买了 1 个器件 P/N:IWR6843AOPEVM、并报告了在将 UniFlash 与器件配合使用时出现问题。 他们声明如下:
-----
软件显示错误“图像加载
失败:无法连接到串行端口。 重新检查选择的 COM 端口和/或权限。“
请参阅屏幕截图 、其中显示了 UniFlash 尝试通过 COM3 进行通信、控制台显示“接收到 意外数据“、然后是串行端口连接失败。
我们当前正在使用 COM3、并且电路板已置于闪存模式。




------------------------
如果主板有问题、您能否帮助客户进行故障排除或提供建议?
谢谢您、
Usman
539648.