Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST-BSD
器件型号: AWRL1432BOOST-BSD
硬件:AWRL1432BOOST-BSD
SW:BSD demo v4.1
说明:
我们希望使用静态物体的角反射器进行一些测量。
通过使用 BSD demo v4.1、我们发现静态对象似乎已“过滤“。
我们尝试将设置更改为“keepClutterPoints=1“、它看起来会显示一些静态对象、但仍然有很多周围的静态对象被“过滤“。
有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST-BSD
器件型号: AWRL1432BOOST-BSD
硬件:AWRL1432BOOST-BSD
SW:BSD demo v4.1
说明:
我们希望使用静态物体的角反射器进行一些测量。
通过使用 BSD demo v4.1、我们发现静态对象似乎已“过滤“。
我们尝试将设置更改为“keepClutterPoints=1“、它看起来会显示一些静态对象、但仍然有很多周围的静态对象被“过滤“。
有什么建议吗?
你好、一方面,我尝试使用方法按照 Sarvesh Dubey (请完全禁用 dynClutterRemoval 并确保角反射器被正确检测.
下一步,启用 dynClutterRemoval , 将 vClutterMaxErr 和 keepClutterPoints 的值降低为 1,看看结果是否改善。),但结果无法改善静态对象、,我无法在 9 米内检测到静态对象。另一方面,我尝试调整 cfarcfg 参数的“周期模式= 1“,但可以帮助我解决以上问题吗?
尊敬的 Sarvesh:
我确信 当校准角超过±30 度时、我无法使用 TI 演示板检测我的静态物体。配置 为:
sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 8 0 0 256 0 24.3 3.
第 8.1 章:我是不是也不知道
extendedMaxVelocity 1 17 18 3 4 2 1 40.0
frameCfg 256 0 10000 1 50 0
antGeometryCfg 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5
guiMonitor 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
sigProcChainCfg 32 2 1 0 0 0 0
第一百二十章
sensorPosition 0 0 0.0 0
StaticBoundaryBox –3 0.5 7.5.
gatingParam 3 5 5 10.
状态参数 3 12 50 5 200
分配参数 6 0.1 3 20
最大加速–4
trackingCfg 1 2 150 32 400 50
PreenceBoundaryBox –3 0.5 150 0 3.
cfarCfg 2 8 4 3 0 11.0 0 0.95 0 1 1 1
cfarScndPassCfg 1 2 8 4 3 1 11.0 0 0 3
aoFovCfg –80 80 –10 10.
rangeSelCfg 0.0 180.0
离合器拆卸 0
dynClutterRemoval 1 0.90 10 10 2 2 1 16 0.90 20
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 –1.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
adcLogging 1 0 2
factoryCalibCfg 0 0 40 0 0x1ff000
压缩配置 1 0.50
波特率 1250000
sensorStart 0 0 0 0
尊敬的 Liang:
请尝试附加的测试配置、看看它是否有助于获取静态对象。 您是否还可以 尝试使用具有更大 RCS 的角反射器?
请告诉我您的观察结果!
e2e.ti.com/.../Static_5F00_BSD.cfg
此致、
Sarvesh