Other Parts Discussed in Thread: IWR6243, AWR2243
部件号: IWR6243
主题中讨论的其他器件: AWR2243 –2X-CAS-EVM、 AWR2243
您好、
我们有两个级联的 IWR6243 器件、并使用硬件触发器触发主器件。 也就是说、对于两个器件、triggerSelect 都设置为 RL_FRAMESTRT_SYNCIN 触发器。 输出脉冲序列的 GPIO 用作主器件的硬件触发器。
我们希望开始和停止系统中的帧传输。 如果我们遵循 rlFrameStartStop 函数注释中的注释 4 和 5、那么我们确实会看到传输停止、并且 只要脉冲序列始终开启、就可以启动。 但是、如果脉冲序列停止并重新启动、我们将无法再次开始传输。
我们的目标是通过选通用作主器件硬件触发器的脉冲序列来启动和停止传输。 这实际上可以做到吗? 使用硬件触发器时、启动和停止帧的正确顺序是什么?
谢谢、
Santhosh Nadig