This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:适用于长距离的毫米波频率和传感器选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR2944P, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1646874/awr1843-mmwave-frequency-and-sensor-selection-for-long-distance

器件型号: AWR1843
主题中讨论的其他器件: AWR2944PAWR2944EVM

您好、

我目前正在从事一个项目、用于评估市场上可用的毫米波雷达解决方案、特别注重能够进行远距离室外检测的系统。

我想了解哪种类型的 TI 传感器更适合此应用:60GHz 或 77GHz。

当我计划构建初始原型时、我打算先使用评估板。 AWR1843BOOST 等 EVM 是否支持具有窄视场(如虚线)的远距离检测?

 

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常 77GHz 更适合远距离应用。  

    您尝试检测哪种类型的物体、处于多远的距离?

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cesar、

    物体可以是车辆、驼峰或循环、物体速度可高达 120 英里/小时。

     AWR1843BOOST EV 板是否以窄 FOV(5 度)支持长达 100 米的检测距离?

     

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可能对于移动的车辆、距离可以达到 100 米。 用于行人和自行车、这可能是不可能的。

    如果您已经有 EVM、我会使用雷达工具箱中的 MRR 演示来执行一些测试。  

    如果您没有 EVM、我可以考虑使用 AWR2944P 等功能更强大的器件

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cesar。

    AWR2944EVM 是带有 AWR2944P、E 还是 L? 根据我的应用、AWR2944E 能否成为远距离通信的选项?

    另一方面,我们计划在年底前进入生产阶段 ,但我担心是否有可用性。 我找不到供应商广泛提供的三种变体。 对此有何想法?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个 EVM:AWR2944P EVM(PCB 天线)和 AWR2E44P EVM(LoP 天线)

    2944P 或 2E44P 比 1843 更强大、应能够满足要求。

    关于可用性、您需要与分销商合作。 我们没有其他信息。

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的答复。  

    我关于可用性的问题与芯片组的生产状态有关。 尽管该器件在网站上已标记为“激活 “、但如您所知、即使对于 EVM 板、该器件也不可用或制造交货周期很长。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AWR2944P 和 AWR2E44P 已量产。  

    有关供货情况、请咨询经销商

    谢谢你
    Cesar