Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWR2944P
Thread 中讨论的其他器件: AWR2944EVM、 AWR2944
尊敬的先生:
SDK 是否支持三级虚拟天线阵列来获得更多仰角数据?
AWR2944EVM 是一款两级天线阵列。
谢谢
hk、shin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944
器件型号: AWR2944P
Thread 中讨论的其他器件: AWR2944EVM、 AWR2944
尊敬的先生:
SDK 是否支持三级虚拟天线阵列来获得更多仰角数据?
AWR2944EVM 是一款两级天线阵列。
谢谢
hk、shin
AWR2944P HECR 工程:
在 DSS_M4 中、因为它仅在相应方位角虚拟天线 (RX0~RX3:TX0、TX2、TX3、而不是 TX1) 上执行方位角 FFT。
(M4 64KB 代码 存储器没有备用容量:~full)
并计算 DSP 上的最终 x、y 和 z 坐标、是否不能配置 3 行虚拟天线?
(应更改 DSP 代码)
但是、需要更改与天线几何形状相关的设置。
此致、
hk、shin