This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:定制电路板编码错误

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1646096/iwrl6432-custom-board-coding-error

器件型号: IWRL6432

您好 TI 社区、

1D 检测示例会卡住、但液位检测示例可以正常工作、不会卡住。
如何修改 1D 检测示例、因为我的项目是基于 1D 检测示例的?

XTAL 和 XO 信号在 40MHz 处测量。 我使用 CDC6CE0400ADLFR 振荡器启用了外部时钟、但示例代码无法在定制板上正确运行。 1D 检测示例的线性调频脉冲部分会卡住。

代码卡在以下行:

SemaphoreP_pend(&chirpDoneSem, SystemP_WAIT_FOREVER);

如何修改或调试此问题?

测量的 XO 和 XTAL 信号连接在中:

振荡器 dataV3.pdf 

此致、
Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我们的专家正在调查您的问题。 感谢您的耐心。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、  

    一些澄清问题、

    原始示例工程是否在 EVM 和您自己的定制 PCB 上都运行?  

    修改后的示例工程是否在 EVM 上运行?

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Blake、

    修改后的示例和原始示例都无法在定制电路板上正常工作、但都可以在 EVM 上正常工作。

    调试高精度示例后、我的定制电路板现在运行良好。

    此致、
    Eric