This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2227EVM:GUI I2C 时钟速度

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1647346/ina2227evm-gui-i2c-clock-speed

器件型号: INA2227EVM

尊敬的团队:

 

我是否可以知道如何 为地址 0x40 和 0x45 将 GUI I2C 时钟速度从 2.2MHz 设置为 400kHz? 客户在其电路板上使用四个器件、地址为 0x40、0x41、0x44 和 0x45。 由于 I2C 布线较长、只能访问 0x41 和 0x44 (GUI 默认时钟速度为 400kHz)、0x40 和 0x45 始终处于 NACK 状态。 谢谢你。

 

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    GUI 无法更改 I2C 时钟速度、但我可以向您发送一个以 400kHz 频率运行的自定义固件。 我已通过 e2e 向您发送朋友请求、以便向您发送私人消息。 接受申请后、我会向您发送一个链接。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch:

    感谢分享,它的作品从 myside。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

    欢迎您!

    此致、

    Mitch