Other Parts Discussed in Thread: LDC3114, LDC2112
部件号: LDC2112
Thread 中讨论的其他器件: LDC3114、
尊敬的团队:
我想向您询问以下 2 个问题:
- 我们可以将 1.8V 用于 VDD 和 I2C 上拉电压 3.3V 吗?(这意味着器件有两个不同的电压轨)
- 我们是否可以在器件外部使用硬件来固定电路板上的器件?
BRS、
Frank Cai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
1.否、LDC2112 未指定与 3.3V 上拉电阻一起使用。 我建议使用 LDC3114、这是一款非常相似的器件、旨在用于 I2C 上的 1.8V 或 3.3V 上拉电阻。 但是、我们没有该器件的 2 通道版本。
2.我不确定我是否完全理解这一点。 您是否询问如何使用导电粘合剂将引脚连接到 PCB? 如果是、我之前没有看到使用过这种类型的流程。 该器件应焊接到 PCB 上。 如果您想要、可以在焊接 IC 上使用粘合剂。 只需确保粘合剂不导电。
Frank、
在按钮模式下、输出将类似。 LDC2112 不包括原始数据模式。 差异将是: