This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A-PET-CALC:LDC 观察原因崩溃

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1649372/am62a-pet-calc-ldc-watch-cause-crash

部件号: AM62A-PET-CALC

尊敬的 TI:

在测试感知应用过程中、当我们启用 LDC 看门狗(在 SDK 10.01 上)时、有时检测会崩溃。 似乎 sdk10.01 的 LDC 看门狗将崩溃、然后使 ISP 挂起。

在 SDK11.01 中是否修复了此问题?

或者有一些固定的补丁。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Hanxiao,  

    似乎 sdk10.01 的 LDC 看门狗将崩溃、然后使 ISP 挂起。

    此问题通常是由看门狗超时引起的、LDC 通常没有问题。
    由于 LDC 需要从 DDR 逐块读取其输入图像、因此、 当 DDR 忙于感知任务时、LDC 的执行可能会延迟。
    您可以在看门狗关闭的情况下进行测试。

    我不知道有任何可用的固定或补丁、因为 LDC 本身没有任何问题。