Other Parts Discussed in Thread: PGA450-Q1, PGA460-Q1
器件型号: PGA450-Q1
主题中讨论的其他器件: PGA460-Q1
您好专家团队:
我们想考虑使用 PGA450-Q1 在车内进行入侵检测,我们有一些技术问题,请您帮忙作为技术建议吗?
(1) 我们想使用 PGA450-Q1 连接到主机 MCU、请问 必须将哪个接口通信协议连接到 PGA450-Q1? 我看到有 SPI 和 UART、但不确定 MCU 和 PGA450-Q1 之间应该连接哪个主接口。
(2) PGA450-Q1 中是否内置了任何默认检测协议固件? 您是否可以为我们分享一些入侵检测示例代码?
(3) 我们想知道芯片是否可以支持 Thatcham 和 R163 要求 0.3 米/秒的入侵速度检测标准 ? (请注意, Thatcham 和 R163 属于汽车安全领域。 Thatcham Research 制定了英国公认的车辆安全标准,而 联合国第 163 号条例 (UN R163) 是联合国欧洲经济委员会制定的车辆警报系统 (VAS) 的国际标准。
(4) 我们想了解 IC 是否能够检测物体的入侵速度?
(5) 请问 PGA450-Q1 与 PGA460-Q1 之间的主要区别是什么? 哪些解决方案更喜欢使用此类应用?
如果你能给我们更多的提建议,我很感激。
谢谢你
Roy