This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844:适用于濒危多鼠、蝙蝠和松鼠物种的毫米波传感器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1649874/iwrl6844-mmwave-sensors-for-endangered-dormouse-bat-and-squirrel-species

器件型号: IWRL6844

你(们)好

我们想评估是否有可能使用 TI 毫米波传感器作为 PIR 传感器的出色替代方案来检测是否存在濒危小型哺乳动物、从而触发视频记录以进行保护研究。

我们工作养护的一些物种在这里:

https://new-homes-for-old-friends.cairnwater.com/

以下是我们现有的一项现场研究的示例:

https://new-homes-for-old-friends.cairnwater.com/quick-summary-new-homes-for-old-friends-belgium/

下面是一个我们想检测的生物的例子 — 在一个雕刻的巢洞的濒危的榛子 dormouse (Muscardinus avellanarius):

Cropped - from Goedele - Muscardinus avellanarius-20251003_135340.jpeg

传统上、 PIR 传感器用于检测哺乳动物的存在、但 PIR 传感器的主要缺点是、它们检测其视场中任何热移动的物体、通常检测到几十米的距离、与暖移动物体与传感器的距离无关、这会导致 PIR 经常被不需要的物品触发、例如背景中的树枝或叶片、这些物体被太阳运动所加热 微风拂面。

我们希望可以通过使用毫米波传感器来克服这一问题,这些传感器配置为仅在与传感器之间指定距离范围内检测移动物体 — 在设置系统时,生态专家通常知道从传感器到目标区域的距离,通常约为数百毫米。

毫米波传感器的技术数据表重点介绍了人类检测、因此我们想知道毫米波传感器对细毛快速移动的小型哺乳动物的检测效果如何、以及您是否有关于为此应用选择出色的 TI 毫米波传感器(我们可以查看任何频率范围(60GHz 至 80GHz 等),预览或活动状态)的任何指导?

可以通过让 PIR 传感器激活毫米波传感器、来克服毫米波传感器与 PIR 传感器相比的高功耗问题。

触发所需的时间也很关键 — 现有的专有系统开始记录需要 400 到 2000 毫秒,但这对于快速移动的濒危哺乳动物来说太长了 — 我们的目标是在 200 毫秒内开始记录。

如果我们可以提供任何其他信息、请告知我们。

非常感谢您的帮助!

Will

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    这是我们器件的一个出色应用。 我们很乐意为您提供有关该项目的技术支持。  

    鉴于您事先知道距离、我们的器件应该在此应用中脱颖而出、因为我们的器件具有可配置的边界、您可以包括/排除移动、这将减少误报、并确保仅在您配置的区域内移动才会触发器件。

    根据您的应用、IWRL6844 应该是适合您的用例的出色器件(假定该器件属于需要高精度跟踪的电池供电器件)。 在我们的软件产品系列中、最好的起点是 IWRL6844 3D 人员跟踪演示、因为它提供了可以针对快速移动物体进行调优的合理基线跟踪算法。  

    下面是一个简短视频的链接、该视频介绍了小型物体 检测:使用具有跟踪功能的毫米波雷达为割草机器人实现小型障碍物检测|视频|德州仪器 TI.com。 这证明了我们的设备检测小物体的能力、大致相当于您尝试跟踪的动物的大小。  

    我认为、使用 PIR 传感器降低功耗非常有用。 通过适当的调优、此器件退出深度睡眠+开始检测所需的时间应适合您所需的 200ms 时间范围。

    如果您有任何其他问题、请告知我们!

    此致、

    David