Other Parts Discussed in Thread: OPT3101, OPT3101EVM
器件型号: OPT3101
我们目前正在开发一个使用 MSP430F5503IRGZ 微控制器的 OPT3101 工程(符合 EVM 规范)。 对于我们的原型开发、我们使用 PUR 引脚通过 USB 引导加载程序对 MCU 进行编程。 我们已使用串行通信成功通过 PuTTY 检索数据。
但是、我们最近遇到了一个问题:出现“Invalid frame signature(帧签名无效)“错误。 我们看到以下参数:
- 相位= 0
- 振幅= 0
- Tmain =–256
- Distmm≈9310(卡滞值)

问题:
- 这些参数值表示什么? (可能是:定序器关闭,数据未就绪,帧状态无效,TX 通道错误或其他情况?)
- 这表示硬件损坏还是软件/配置问题?