Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844
器件型号: IWRL6844EVM
主题: IWRL6844 中讨论的其他器件
我在 IWRL6844 上遇到了问题、其中 XDS 端口不再显示在我的设备管理中。 它连接到 DCA1000。 在两次测试之间、我想我失去了与 XDS 端口的连接、可能是连接松动或连接后面的元件损坏。 我在显微镜上没有看到任何问题、但在使用连接 XDS 的电缆时、LED 有时会振荡
USB 电缆发生了变化、但行为仍然相同、LED 亮起的如下:D6 (USER_LED2)/D3 (PGOOD)/D5 (RESET_LED) 和 DCA1000 的 5V LED
仅供参考、我的连接方式与本指南相同:https://dev.ti.com/tirex/explore/content/radar_toolbox_3_10_00_05/hardware_docs/dca1000_perDevice/dca1000_mmwave_studio_xWRL6844.html
在使用电缆时、IWRL 的 3 个 LED 出现振荡、因此我怀疑连接或硬件问题、即使只留下 XDS 电缆、LED 仍会亮起、但我的计算机上仍然没有 XDS 端口