Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
器件型号: AWRL6432
您好:
在消声室中进行测试时、我发现了一个问题。 获取固定‑μ m 距离角反射器的 rFFT 输出后、我注意到峰值距离区间与真实距离不对齐。 对于 70cm 处的角反射器、偏移为 1 个距离区间;在 150cm 处、偏移为 2 个距离区间。
我的波形的距离分辨率设置为 0.05 m。导致该问题的原因可能是什么、建议的解决方案是什么?
期待您的答复。非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用具有网络的较新版本的 AWRL6432_CPD_demo。当我将角反射器放置在 1.7 米处时、峰值距离区间为 36、放置在 0.7 米处、峰值距离区间为 15、放置在 1.0 米处、距离区间为 23 或 24。
您好:
峰值位置看起来很合理。 请注意、可能存在大约 9cm 的范围偏差。
高 TX 耦合将始终存在。 通常、只要 TX 耦合不会导致 ADC 饱和或本底噪声增加、就可以。 否则、应考虑降低斜率并设置更高的 HPF 转角频率。
若要检查 TX 耦合是否会增加本底噪声、您可以保持 RX 增益不变、但要增加 TX 退避、并了解这样是否会降低本底噪声。
此致、
Zigang
请查看 SDK 用户指南和 CLI 界面
搜索 factoryCalibcfg。
您 可以完成原始数据采集和 2D 距离多普勒 FFT 以进行本底噪声分析。
此致、
Zigang