器件型号: HDC3020
尊敬的 Texas Instruments 技术支持团队:
我谨此申请 HDC3020DEFR 湿度和温度传感器的 NIST 认证、精度测试报告或 NIST 校准报告。
我们正在将此传感器集成到我们的一个产品 中、作为质量和合规性文档的一部分、我们需要证明测量链具有 NIST 可追溯性。 TI(或您认可的测试实验室)提供的校准报告或等效精度认证将使我们能够有效地建立此可追溯性。
能否告知 HDC3020DEFR 是否有以下任何文档可供使用:
- NIST 可追溯校准证书
- 工厂精度测试报告
- 涵盖该传感器的任何 ISO/IEC 17025 认证的实验室报告
如果此文档未公开提供、请告知我们相应的流程或联系获取流程、例如通过向 TI 质量团队或您的授权分销商提出的正式申请。
感谢您的帮助。 我们期待着您的指导。
谢谢、
Minh