This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:温度精度变化

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1653117/tmp116-temperature-accuracy-change

器件型号: TMP116

尊敬的团队:

您能否帮助将 PCN 之前的器件和 PCN 之后的器件之间的温度精度测试数据分享给客户? 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及长期稳定性和漂移规格、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我们不会与您公开分享这些信息。 我想了解更多有关谁在问以及他们为什么要问的信息、以便我们能够更好地支持您。

    此致、

    Meredith McKean