This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:雷达:DCA1000 EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1644951/dca1000evm-radar-dca1000-evm

器件型号: DCA1000EVM
主题: AWRL6844 中讨论的其他器件

TI 团队大家好、

我遵循文档 SPRUIJ4A 并测试多种配置、但无法更改 EEPROM 中的 IP 地址。 DCA1000 始终从闪存的 IP 地址 192.168.33.180 开始。

我也检查了开关,因为文档说没有成功。

是否可以更改 IP?

我们希望同时记录来自 2 个雷达 AWRL6844 的数据。 但是、我们使用 2 台不同的笔记本电脑导致无法更改 IP。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过通过 mmWaveStudio 进行设置? 您是如何尝试更改 IP 地址的?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉回答晚了。

    我使用的是 mmWaveStudio、在启动您建议的配置时、看到的正常运行、但 EEPROM 中的 IP 不会更改、并且始终以 192.168.33.180 开头、而不是新的。

    我检查了开关和引脚、似乎一切都正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认硬件开关位于从 EEPROM 读取数据的正确位置?

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm、

    我测试的图片,也改变了 SW2.5 和 SW2.6 测试了四个选项没有成功.

    如图所示、CONFIG 命令上的 SW2.6 会成功、否则会超时。

    我必须执行任何特殊步骤吗?  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会就此联系 Mistral、因为这是他们设计的电路板上的一个低级问题、并且与毫米波雷达本身有区别。

    此致、

    Pedrorm