This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432 外壳上的雨滴导致的室外性能下降–对检测范围/精度的影响

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1653647/iwrl6432-iwrl6432-outdoor-performance-degradation-due-to-raindrops-on-enclosure-impact-on-detection-range-accuracy

器件型号: IWRL6432

TI E2E 团队大家好、

我们目前正在使用 IWRL6432 雷达传感器开发停车入口/出口控制系统。

在室外环境(安装时没有天花板或遮蔽层)的现场测试期间、我们观察到在雨天检测性能明显下降。 具体来说、当雷达外壳表面(雷达天线罩)上的雨滴累积时、检测距离和精度似乎会显著降低。

虽然我们尚未进行详细的定量分析(例如,检测范围与雨水条件或精度指标)、但在多种测试场景中始终观察到该问题。

我们希望征求您对以下方面的专家意见:

  1. 预计雷达天线罩上的水滴是否会在 IWRL6432 使用的 60GHz 频带下显著衰减或使雷达信号失真?
  2. 是否有任何有关户外部署的 TI 应用手册、指南或最佳实践、尤其是关于:
    • 雷达天线罩材料选择
    • 表面涂层(例如疏水处理)
    • 旨在减轻雨水影响的机械设计注意事项
  3. 是否报告了类似的案例、或对雨水条件下的绩效下降进行了内部评估?
  4. 您是否会推荐任何具体的对策来确保在这种环境中的稳定检测性能?

非常感谢您分享的任何见解或参考。

提前感谢您的支持。

此致、
插孔