This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:HDC3022 滤膜采购和手动返工能力

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1652370/hdc3022-hdc3022-filter-membrane-procurement-and-manual-rework-capability

器件型号: HDC3022

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 HDC3022 湿度和温度传感器、进行需要集成 IP67 PTFE 滤膜的设计。

在组装和测试阶段、我们遇到了一些情况、即少数部署的装置上的集成滤膜受到损害/污染。 为避免拆焊并更换整个 IC、我们正在研究是否可以仅维修滤膜本身。

您能帮助我解决以下问题吗?

  1. 采购: TI 是否销售或提供 HDC3022 上使用的特定 PTFE 过滤器盖作为独立器件型号用于维修/返工?

  2. 返修的可行性: 如果可以采购滤波器、TI 是否有推荐的工艺、粘合剂规格或对齐指南来手动更换已焊接的 HDC3022 封装上的滤膜、而不会损坏底层空腔传感器?

如果由于工厂粘接或密封要求、严格建议不要手动更换滤清器、请告知我们、以便我们可以相应地调整返工和维护策略。

感谢您抽出宝贵的时间提供技术指导。

此致、

Lucas Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    更换 PTFE 过滤器是可以做到的、但它确实存在粘合剂可能导致化学污染的风险。 很遗憾、TI 不会单独销售筛选条件。 您可以尝试寻找 IP67 级滤膜的供应商、但我认为更安全的选择是更换整个传感器。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您提供的信息。

    您能否分享有关 IP67 级滤膜的更多详细信息? 具体而言、我对其厚度、孔径以及您可能获得的任何其他相关规格或性能数据感兴趣。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas、

    不幸的是,过滤器来自第三方,我无法透露,所以我没有很多详细的规格,我可以分享. 我知道平均孔隙大小约为 100nm。 由于其 IP67 等级、这意味着它具有防尘能力、能够在 1 米深的水中浸泡至少 30 秒。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森