This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:XO 切片器

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1653303/awr2e44pevm-xo-slicer

器件型号: AWR2E44PEVM

我有如下要求:
1 — 雷达软件应实现 XO/切片器频率检测电路、以监测 REFCLK 振荡器输出。
注意:
安全手册 ID - XOSC_SM2
 
问题:  
什么是 XO 切片器?  
要使用哪种 API?
为什么需要它?
我应该期望什么以及如何进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esraa:  

    不确定您提到的安全手册是什么。 您能分享此文档的链接吗?  

    XO 切片器 — 用于监控晶体振荡器 (REFCLK) 的输出。 切片器的工作方式是将晶体的模拟波形转换为数字信号、以执行多种操作、例如振荡器频率测量、在振荡器响应不正确时报告故障等

    可以运行多个监控器/API 来验证 REFCLK 是否按预期工作、例如 BIST、 DCC_Clock_FREQ_MONITOR

    3.需要使用 XO 切片器来验证多种情况、如 RF/CLK 频率验证、线性调频脉冲时序验证等

    4.是否尝试运行监视器以验证 REFCLK 是否提供了正确的输出? 请说明您正在尝试执行的操作。

    谢谢、  

    Ahanaf