This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:帮助选择用于 TUSS4470 应用的 Wright 变压器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1652909/tuss4470-help-with-choosing-the-wright-transformer-for-tuss4470-application

零部件号: TUSS4470
主题中讨论的其他器件: PGA460

尊敬的 TI 团队:
我们在我们的应用中使用 TUSS4470(测量水中距离从几厘米到 15 米)
我们注意到、如果我们的应用使用电池运行、那么一切都正常。
但是、如果我们从 AC/DC 电源运行我们的应用、会收到很大的噪声。
我们希望通过在 TUSS4470 驱动器的输出端和传感器之前添加变压器来尝试在 AC/DC 电源和水之间断开接地环路。

我们使用 1000kHz(以实现窄波束)  
传感器电容:1nF

请根据您的经验帮助我们找到 Wright 变压器 PN

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nati:

    感谢您发布到传感器论坛!

    我们有一个已经过测试并与 PGA460 一起使用的传感器和变压器列表、该器件也可用于 TUSS4470、可通过以下链接找到:

    https://www.ti.com/lit/zip/slac787

    此致、

    ~Alicia