Other Parts Discussed in Thread: ADS1271, OPA1632
部件号: DRV425
Thread 中讨论的其他器件: ADS1271、 OPA1632
是否可以直接使用分流测量 (RSHUNT)、以便使用与芯片中包含的放大器不同的输出放大器(例如,如 ADS1271 数据表图 69 中所示的 TI OPA1632 差分+ ADS1271 ADC)来获得更好的总体测量结果(更低的噪声)?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
如果将 12mA 的理想白噪声设置 为 2.5nT/sqr (Hz)、则传感器的分流电阻器中的电流噪声为 12 * 2.5 = 30nA/sqr (Hz)。
即使使用 1 欧姆分流电阻器、差分放大器输入端也会产生 30nV/sqr (Hz) 噪声。
乘以 4(输出放大器的增益)、输出端的噪声为 120nV/sqr (Hz)。
这非常接近 5.47 图。
因此实际上、即使我放置了一个噪声非常低的输出放大器、也无法使用高于 1 欧姆的任何分流电阻器获得更好的测量值(噪声更低)
如果我完全错了,请告诉我!
谢谢!
Damien、
这种理解是正确的。 请注意、图 5-47 位于 y 轴的对数处、因此根据数据表中的行项、在 1kHz 时曲线约为 170nV/sqrt (Hz)、而在 120nV 时的计算略有改进(但商定,分流器选项也会受到限制)。 这就是我在上面的评论试图传达的内容:前端承载着系统中的大量总噪声。 如果您能够找到本底噪声低于此值的放大器、则您将噪声提高一些裕度、但对于此处的决策、放大器输入端的 30nV/sqrt (Hz) 是一个良好的一阶近似值。