Other Parts Discussed in Thread: AWR2E44PEVM, DCA1000EVM
器件型号: AWR2E44PEVM
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM
尊敬的专家:
我们希望就该问题向客户寻求帮助:
我目前正在使用 AWR2E44PEVM 和 DCA1000EVM 从事一个研究项目。 我的目标是通过在不同的 FMCW 载波频率(例如 77.0GHz 和 78.2GHz)之间交替来执行多频测量、以研究雷达测量对水面上的频率依赖性。
目前、我为每个频率使用一个配置文件。 对于每次频率变化、我执行以下序列:
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0 0 0
adcCfg 2 0
adcbufCfg –1 1 1 1
低功率 0 0
profileCfg 0 76.5 80 7 57.14 0 0 78.75 1 256 11396 0 158
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 4
frameCfg 0 2 255 0 256 180 1 0
低功率 0 0
guiMonitor –1 1 0 0 0 1
cfarCfg –1 0 2 8 4 3 0 15 1
cfarCfg –1 1 0 4 2 3 1 15 1
MultiObjBeamForming –1 1 0.5
calibDcRangeSig –1 0 –5 8 256
离合器拆卸–1 0
antGeometryCfg 1 0 1 2 1 7 1 9 1 3 1 5 1 10 1 12 1 6 1 8 1 13 1 15 0 9 0 11 0 16 0 18 0.5
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
MeasureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
aoFovCfg –1 –90 90 –90 90
cfarFovCfg –1 0 0 19.53
CfarFovCfg –1 1 - 1.00
extendedMaxVelocity –1 0
calibData 0 0 0x1f0000
我只更改频率、
由于必须再次发送完整的配置、因此两次连续测量之间的时间间隙非常显著。 此外、DCA1000 记录程序似乎需要在两次采集之间有一个稳定期。
我想知道 AWR2E44PEVM 是否支持更高效地实现步进频率或跳频测量。
更具体地说:
是否可以在操作过程中修改 FMCW 配置文件的起始频率而不重新加载整个配置文件?
是否有建议的方法可以在多个载波频率之间进行交替、同时尽可能缩短测量之间的死区时间?
mmWaveLink 是否提供了一种仅更新分析频率参数(例如起始频率)的机制、而无需执行完整的 sensorStop / flushCfg/sensorStart 序列?
是否有任何介绍 AWR2E44PEVM 平台上步进频率雷达运行的示例或应用手册?
我的目标是在不同频率下进行的两次测量之间实现尽可能短的中断。
感谢您的帮助。
此致、
阿奇·A·