请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMAG5328
主题中讨论的其他器件: test2.
您好的团队、
客户悬空 TEST2 引脚、是否存在任何风险? 谢谢!
B&R、
Rayna
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Rayna、
感谢您在 E2E 上联系我们。 还有一个类似的主题在这里询问此引脚:
由于这是一个 TEST 引脚、不会在内部直接连接到 GND、因此最好避免通过将此引脚悬空而发生任何可能的意外器件行为。 通常、任何输入引脚都不应悬空、并且由于该引脚与 GND 之间具有低阻抗路径、因此要连接的最安全级别为 GND。
谢谢、
Scott