This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001-Q1:Lux 精度百分比问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1654458/opt4001-q1-lux-accuracy-issue

器件型号: OPT4001-Q1
主题中讨论的其他器件: OPT4001

尊敬的先生:

请问 OPT4001 的 ALS 勒克斯精度 (%) 是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tommy、  

    在 2000k lux 时、最大器件间差异为+/- 10%

    如果需要、可以在软件中针对系统级进行校准。  

    谢谢您、  

    Joseph Schephorn