This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:IWRL6432 上并发生命体征监测和人员跟踪的可行性

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1645164/iwrl6432aop-feasibility-of-concurrent-vital-sign-monitoring-and-people-tracking-on-iwrl6432

器件型号: IWRL6432AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843、 IWRL6432

TI E2E 团队大家好、

我们目前正在评估用于医疗保健应用的 TI 毫米波传感器、该应用既需要 生命体征监测 (心率和呼吸)、又需要 房间中单个患者的人员跟踪功能。

虽然我们知道 IWR6843 可以通过现有的演示示示例同时支持这两个用例、但我们希望使用 IWRL6432 来提高功效。

我们已经回顾了 IWRL6432(运动/存在检测)的可用演示、但找不到生命体征和跟踪的综合示例。 请提供以下指导:

  1. 并发处理: 在 IWRL6432 上同时运行生命体征和人员跟踪算法在技术上是否可行、或者内存/处理开销是否需要使用 IWR6843 等功能更强大的器件?

  2. 实施指南: 是否有任何有关如何将生命体征感应层集成到 IWRL6432 上现有运动跟踪框架的参考设计或文档?

  3. 路线图/示例: 是否有计划在即将进行的 SDK 更新中为 IWRL6432 发布组合式“生命体征+跟踪“演示?

任何技术见解或建议的实施路径都将非常感谢。

此致、
Jack Cha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    我们正在查看您的查询。 请给我们一些时间来答复。

    谢谢。此致、
    Saransh Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、延迟的回复

    您可以在以下位置找到 IWRL6432 生命体征

    radar_toolbox_4_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_toolbox\IWRL6432 Personal_Electronics Vital_Signs Vital_Signs

    您可以使用此演示来跟踪和测量 1 人的生命体征。 生命体征可以计算到 3m

    1.跟踪和生命体征在本演示中同时运行。 跟踪人员后、生命体征计算开始

    2、上述生命体征演示具有运动和存在、跟踪和生命体征计算功能

    3.已经存在

    此致