This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844:人员/姿势检测性能比较标准

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1653147/iwrl6844-comparison-criteria-of-people-posture-detection-performance

器件型号: IWRL6844

HII 专家、

现在、我的客户询问哪种比较标准对于选择 mmWave IC 很重要。
我知道、我们的毫米波 IC 在人体检测算法方面优于其他毫米波产品。

在硬件方面、哪些射频因素影响重大?
例如、距离/速度/角分辨率、RX 强度和 CFAR。

此致、
富山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toyama、

    对于人员检测、距离和多普勒分辨率将非常重要。 距离分辨率对于计算房间内的人数并能够区分多人而不是一个大人物非常重要。 多普勒分辨率对于手势、姿态和人类分类非常重要。  

    6844 将是 TI 产品系列中最适合此应用的器件、但目前没有提供“姿势检测“演示。 6432 有一种姿态检测算法/示例、但其功耗更低、成本更低。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    我是 Glory Ltd.的 Fujinaga

    感谢您的答复。

    我知道距离分辨率和多普勒分辨率是最重要的。

    因此、我还有两个问题。

    首先、

    关于距离分辨率、我认为占用带宽正在影响它。 此外、我认为占用带宽受有效带宽的限制、有效带宽取决于 ADC 采样率和 ADC 采样频率。 这种理解是否正确? 如果上述理解正确、那么假设 ADC 采样速率和 ADC 采样频率取决于毫米波 IC 是否正确?

    第二、

    关于多普勒分辨率、用以下公式表示。 假设这取决于线性调频脉冲设置而不是毫米波 IC 的性能、是否正确?

    ΔV =λ/(2*N*TC)

    λ:发射波的波长

    N:帧中的线性调频脉冲数

    TC:线性调频脉冲周期(线性调频脉冲重复时间)

    此致、

    Fujinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fujinaga-San、

    第一部分基本正确。 距离分辨率由扫描带宽和 ADC 采样率决定。 因此、如果我们希望获得尽可能好的距离分辨率、我将通过配置文件将我的线性调频脉冲配置为在 57GHz 至 64GHz 的范围内进行扫描、并以所有线性调频脉冲时序都可以支持的最高采样率进行扫描。

    第二部分基本正确。 线性调频脉冲数、线性调频脉冲重复周期和载波频率都会影响您的速度分辨率。

    我强烈建议使用我们的 mmWaveSensingEstimator 来协助进行线性调频脉冲设计。 您可以将鼠标光标悬停在任何结果值上、查看计算结果的方法

    将鼠标悬停在距离分辨率上时

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pedrorm

    我现在明白了其中的大部分。 谢谢你。

    我将尝试使用 mmWaveSensingEstimator。

    如果有任何问题、我会提出其他问题。

    请关闭此问题。

    此致、

    Fujinaga