This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3120:HDC3120 传感器的可追溯性

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3120, HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1655462/hdc3120-traceability-of-hdc3120-sensor

器件型号: HDC3120
主题: HDC3020 中讨论的其他器件

您好、我向您发送此邮件、询问 HDC3120 传感器的可追溯性。 我了解了 NIST 可追溯性部件和 ISO 标准、我想知道每个传感器是否具有某种独特的可追溯性? 根据每个传感器的唯一 ID、可以从此 ID 提供哪些信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lewis:

    HDC3120 不支持 NIST 可追溯性。 HDC3120 的数字版本 HDC3020 支持 NIST 可追溯性。 HDC3020 的寄存器具有唯一 ID、可用于生成特定传感器特有的可追溯性字母(这由 TI 根据要求完成)。 但是、HDC3120 没有数字接口、因此用户无法访问 NIST ID 寄存器。 独特的 NIST 信函要求我们提供 NDA、因此我认为我无法准确告诉您其中包含的内容。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、感谢您的回复。 根据数据表中的此段落、HDC3120 存在某种形式的唯一 ID:“每个 HDC3120 器件都分配有一个唯一 ID。 该唯一 ID 包含仅可由 Texas Instruments 访问的重要信息、能够使每个芯片均可追溯到生产测试数据、以查看是否存在可能导致器件故障的测试参数或制造工艺条件。 请直接联系 Texas Instruments 获取支持。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lewis

    在后台、HDC3120 具有允许 TI 工程师访问数字功能的测试模式、其中包含唯一的 NIST ID。 因此、如果您使用 HDC3120 时遇到问题并将其返回给我们、我们可以将传感器置于测试模式并读取 NIST ID 以获取唯一的可追溯性信息、从而帮助调试问题。 但是、任何客户都无法访问测试模式、因此没有用户能够读取 NIST ID、因此应提交这些 NIST ID 来获取 NIST 字母。 我认为这一段说实话是误导人的。 因为该器件先发布并且具有完整的 NIST 功能、所以很可能只是 HDC3020 数据表中的保持版本。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森