This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26LV-Q1:没有标记的极点

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1655099/lm26lv-q1-no-polar-point-for-the-marking

器件型号: LM26LV-Q1

LM26LVCISD-135/NOPB、客户 pn:136E5-S080070H-00

对于此部分、工程团队提示有标记的极点。 它将位于 SMT 安装的中心位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您能否详细说明一下标记中“极点“的具体含义? 实际上、由于这是一款非常旧的器件、我们不会为一个客户更改标识。 不过、如果我能更好地了解需求、我们可以将其用于未来的温度传感器。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森