This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:FDC1004 — 灭菌方法兼容性

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1655017/fdc1004-fdc1004---sterilization-methods-compatibility

器件型号: FDC1004

您好:

我们目前正在使用 FDC1004 电容数字转换器来设计医疗设备。 设备必须进行灭菌、理想情况下应通过伽马或电子束辐照进行灭菌。

FDC1004 是否具有电离辐射总剂量 (TID) 耐受性特征或在伽马/电子束辐射下进行了测试? 或者、您是否了解此类暴露是否会对组件产生负面影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我们尚未对此器件进行辐射测试。 我不确定这会如何影响器件。

    此致、
    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase,谢谢你的答复。 然后我会住在 ETO。