This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:HDC3020–集成式加热器运行、控制和保护

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1655921/hdc3020-hdc3020-integrated-heater-operation-control-and-protection

器件型号: HDC3020

您好、专家、  
 
我正在使用 HDC3020 传感器、并希望使用其集成加热器功能来消除冷凝。 但是,我有一些担忧。
 
数据表提到必须通过 I2C 通信启用和禁用加热器。 不过:
  • 如果我启用加热器、然后失去通信、阻止我通过 I2C 禁用加热器、会发生什么情况?
  • 传感器是否包含任何内部保护机制(例如,自动超时,温度限制)以关闭加热器?
  • 如果加热器未被禁用、传感器是否会随着时间的推移而损坏?

image.png

非常感谢你在这一问题上给予指导。

提前感谢您!
 
Ramon Mendoza
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、

    • 如果您丢失 I2C 通信、则无法禁用加热器。 在这种情况下、您需要对 HDC3020 进行下电上电以禁用加热器。
    • 没有自动超时、温度限制或任何其他类型的内部保护机制。
    • 如果加热器长时间未禁用、传感器不会损坏。 不过、传感器可能不太有用、因为芯片温度会非常高、所报告的 RH 也非常低。 此外、加热器(根据设计)会烘烤传感器中的水分、如果长时间持续工作、传感器会非常强烈地变干、这意味着加热器最终禁用后、RH 将读数较低(可能超出规格)。 传感器需要在几天内重新引入水蒸汽、以恢复 RH 检测精度。

    请考虑阅读本应用手册、其中介绍了如何使用加热器来缓解高湿度条件带来的 RH 漂移。 您可能会发现它很有用: https://www.ti.com/lit/an/sdaa256/sdaa256.pdf

    谢谢

    Alex Thompson