请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AWRL6844
您好团队:
开发的基于 AWRL6844DBSANCRQ1 的电路板。
在尝试通过 UART 进行刷写时、我们面临以下问题-
1.当 Flash_Header 给出命令 (./ arprog_cmdline_6844.exe -p COM49 -c -s SFLASH -FH “MetaImage/Flash Header_Flash Idx5.bin“-f “MetaImage/cpfrom_programmer.bin“-of 827392 ) 时、在出现错误或任何状态之后都没有进展。
在本例中、如何检查 UART 连接是否处于活动状态、雷达 IC 是否正在响应?
谢谢你。