This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:在 2944EVM 上无法正常工作

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P, SYSCONFIG, AWR2944, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1652038/awr2944evm-unable-to-get-something-work-on-the-2944evm

器件型号: AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigAWR2944、AWR2944P、

PuTTY 硬件信息:平台:AWR294X、 射频固件版本:02.04.05.03.22.04.20、 毫米波 SDK 版本:04.07.02.01、ProcChain:DDM
软件信息:mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01、radar_toolbox_4_00_00_05、ccs_20.5.1.00012_win、sysconfig_1.27.1

刷写了:
C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01\ti\demo\awr294x\mmw\awr2944_mmw_demoDDm.appimage  
C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_02_01\mcu_plus_sdk_awr294x_10_02_00_04\examples\drivers\boot\sbl_qsp\awr294x-evm\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\sbl_qspi.release.tiimage

毫米波演示可视化工具输入:AWR294X、SDK 版本 4.7、天线配置、4Rx、4Tx(3Azim +仰角);处理链 DDM; 串行端口 UART 波特率为 115200、数据端口为 3125000。

***使用 PuTTY 时、我看到主板使用的数据端口波特率为 892857***

尝试需要的配置:出色范围分辨率、但命令被拒绝、因此我尝试在可视化工具中加载自己的各种配置版本并获取“调试:init Calibration Status = 0xffe Error –1“。 使用下面的 Putty 和粘贴的最小配置并得到错误: 错误–1

sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 15 0
adcCfg 2 0
低功率 0 0
profileCfg 0 77 100 7 57.14 0 0 70 1 256 13349 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
frameCfg 0 0 32 0 100 1 0
sensorStart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    刷写演示后、更改 SOP 模式(如 UG 中所述)、关闭 EVM 电源/打开 EVM — 如果您将 PuTTY 连接到用户 COM 端口 (115200)、

    您是否可以看到 提示 mmwDemo:/>

    如果您看不到、则意味着该演示未在 EVM 上运行。 通常、这要么是由于 SOP 未重新配置且电路板未复位、要么演示未正确刷写。

    如果存在提示、这意味着演示运行良好、您只需使用可视化工具正确发送配置。  

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用数据为 921600 时的波特率。 您可以看到演示正在运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实看到了 mmwDemo:/>提示符。 我尝试通过可视化工具发送的所有配置都不起作用。 它们 都有传感器不接受的命令。 因此、我尝试在上面发送一个简单的配置、该配置确实包含它将接受的命令、并返回一个“error –1“。 我会将 SOP 模式调整为闪烁以进行刷写、然后 恢复正常工作。 刷写始终已成功加载。


    我尝试按照 UG 和可视化工具的说明将波特率更改为 3125000、电路板似乎并不会自行更改。 我将发送命令、然后检查电路板波特率是否指示已更改、是否没有。 我还尝试了 921600 与可视化工具和板,但也没有工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试按照 UG 和可视化工具的说明将波特率更改为 3125000、电路板似乎并不会自行更改。 我将发送命令、然后检查电路板波特率是否指示已更改、是否没有。 我还尝试了 921600 与可视化工具和板,但也没有工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    演示似乎正在运行、问题在于与 GUI 的连接。

    请再次查看用户指南中的信息。  

    请勿更改波特率、因为它是根据该配置进行测试的。

    请确认您使用的是 AWR2944 EVM、而不是 AWR2944P EVM

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了 UG 中的信息、但这些信息对我没有用处、这就是我现在来到这里的原因。 该器件是 AWR2944EVM。 请向前发送一条路径以帮助我解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    为了检查一切是否正常、让我们尝试使用串行仿真器发送命令。

    我们的团队正在使用 Tera Term、我想您可以使用 Putty

    打开与用户 COM 端口的连接、然后打开与数据 COM 端口的另一个连接

    配置 1ms/字符延迟

    然后复制并粘贴配置。

    如果一切正常、您应该会在数据 COM 端口上看到某些内容

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经试用了演示软件、 921600 波特率、我可以使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息。  

    您还可以考虑使用 Radar Toolbox 中提供的 Automotive Python 可视化工具。

    C:Automotive_Visualiser

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更具体地说明具体的步骤、以确保我们在同一个页面上。 复制并粘贴什么配置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将问题诊断为 python 的版本。 我遵循了高端角雷达用户指南的说明、使用 3.x python 版本时不正确。 我已经有 3.14.x 但这不起作用。 实际需要 3.10。 我假设其他演示/可视化工具的其他问题也可能与 类似问题有关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cesar、我有一个问题仍未得到解答。 在该代码中、配置的波特率为 31250000、但当我们刷写演示代码时、我们无法在可视化工具上看到具有此波特率的任何数据。 我们只能在将波特率更改为 921600 时查看数据。 SW 如何才能接受此波特率、以及如何能够使用此波特率查看数据。 还有人尝试过将 gtracker 集成到最新的 SDK 中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!!! 恭喜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为在尝试将 gtrack 与 SDK 演示集成时存在一些内存限制。 HECR 演示具有一些内存优化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波特率会怎么样? 理想情况下、它应该适用于 31250000、但它不适用于此波特率、而是适用于 921600 波特率。 当配置的波特率为 31250000 时、SW 如何支持该功能。 这是一个严重的问题、需要 TI 加以解决。 我希望您能澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个演示和可视化工具? 我使用了演示可视化工具的 TDM 演示和 Automotive Visualizer 的检查清单演示。 两者都使用 3125000 的波特率。 这里显示了一些演示如何以不同的方式设置波特率、然后根据您是否使用配置文件、可能会将其更改为另一个波特率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neha、

    我检查了这个论坛的其他主题,没有看到类似的问题

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    Cesar