This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA302:MULTI-CAL-SYSTEM

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA302, PGA308, MULTI-CAL-SYSTEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1656159/pga302-multi-cal-system

部件号: PGA302
主题中讨论的其他器件: PGA308MULTI-CAL-SYSTEM

大家好、E2E 专家:

我们的传感器在大规模生产过程中需要对所有传感器进行校准、因此我们需要使用与 PGA308 相同的 MULTI-CAL-SYSTEM 工具来加速生产进程。 我们了解到 TI 没有为 PGA302 提供这样的工具、

因此、您能否提供 PGA302 寄存器基础设计文件的详细信息、以便我们自己开发 MULTI-CAL-SYSTEM 工具?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonard、  

    客户是在寻找 PGA302 寄存器映射还是与该寄存器映射进行交互的工具?

    PGA302 的寄存器映射在数据表中。 我们确实有一个用于评估 PGA302 的 GUI — 我们可以共享该 GUI 的源代码(它是用 C#编写的)。 但是、我们不再支持该 GUI、如果我们与客户分享、则无法回答有关源代码的问题。  

    谢谢、

    Maggie