This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO-2G:毫米波中的仰角仿真

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1656551/mmwave-studio-2g-elevation-angle-simulation-in-mmwave

器件型号: MMWAVE-STUDIO-2G
主题中讨论的其他器件: AWR1243

尊敬的团队:  

我是一个使用 AWR1243 的 mmWave Studio 02.01。

我想生成测试数据以估算物体的仰角。

在测试源下、我可以看到一种设置 RX 天线之间的水平间距的方法。 但没有设置选项来水平和按比例设置 TX 天线之间的间距。

 如 AWR1243 天线排列如下  

image.png

 

此致  

戈帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:  

    在测试源模式下、只有 RX 天线可通过 Studio 进行配置。 从 EVM 中可以看出、TX 天线位置是在 EVM 中预定义的、无法配置。 因为它不是配置、因此无法通过 studio 进行配置。  

    谢谢、  

    Ahanaf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahanaf:  

    实际上、我正在 收集原始数据并测试我自己的算法。

    您能向我提供 TX1 和 TX2 垂直间距的信息吗? 因为映像中未指定它。

    此致

    戈帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    TX1 和 TX2 之间的天线间距是垂直的 λ/2。  

    谢谢、  

    Ahanaf