Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM
器件型号: AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM
大家好、我正在构建一个使用 mmWave Studio CLI 从 AWR1843BOOST EVM 采集原始数据的应用。
使用提供的默认配置文件运行 mmwave_studio_cli.exe 时、该应用程序运行良好。 我可以捕获数据、发送 dcastop 命令、退出 EXE、然后成功重新启动 mmwave_studio_cli.exe 以进行后续捕获。
但是、当我使用自定义配置(要捕获的帧数设置为 0(无限帧))时、CLI 第一次运行正常、但在配置阶段的所有后续尝试中挂起。 要恢复、我必须对 AWR1843BOOST 板进行下电上电、但即使这样、它也只能在单次运行后才能再次挂起。
我想问、mmWave Studio CLI 在原始数据捕获方面是否有任何具体限制、或者在 frameCfg 命令中将帧数设置为无限 (0) 时是否存在已知问题?
谢谢!