Other Parts Discussed in Thread: LM89, LM90, LM86, LM99
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM86
主题中讨论的其他器件: LM90、 LM99、LM89
您好、
我遵循了“LM86、LM89、LM89-1、LM90、LM99、 LM99-1 评估板
用户指南 (snvu125)“、旨在设计 LM86CIMMX/NOPB 的原理图、但远程芯片功能出现问题。 我总是从远程寄存器读取一个不合理的值。 通过比较 LM86CIMMX/NOPB 数据表的“典型应用“、我发现设计有所不同。 这是为什么我总是读出一个不合理的价值? 谢谢!