This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR2944:协助无人机检测和跟踪应用的产品选型

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR2944, AWR2944PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1657652/iwr2944-assistance-for-the-product-selection-for-drone-detection-and-tracking-application

器件型号: IWR2944
Thread 中讨论的其他器件: AWR2944PEVM

尊敬的 TI 团队  

我们正在评估用于无人机检测和跟踪应用的 TI 毫米波雷达解决方案、非常感谢您在产品选型方面的指导。

要求

  1. 检测小型 FPV 类无人机(一个目标)
  2. 无人机速度:高达 200km/hr (~55m/s)
  3. 检测范围约为 10-15m
  4. 高更新速率需要大约 100 赫兹
  5. 连续跟踪快速移动无人机、迹线损失最小
  6. 外形紧凑
  7. 误报率极低

问题:

  1. 哪种 TI 雷达器件最适合此应用?(我们相信借助 IWR2944 或许可以实现,但您能否建议是否有任何其他更好的解决方案)
  2. 是否可以使用单芯片解决方案来满足相关要求、或者我们必须寻找级联方案
  3. 是否需要提供任何参考设计或应用手册来满足这些要求?

此致、  

Manas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您应该能够使用单芯片实现这种用例。

    我们建议使用 AWR2944PEVM 进行评估。

    请您提供更多有关“连续追踪快速移动无人机,尽量减少轨道损失“的信息。

    在 EVM 上运行的 SDK 演示不支持跟踪。

    您是否具有 SW dvpt 功能?

    谢谢你
    Cesar