This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:LMP91300 在通电时一直处于开启状态

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1649100/lmp91300-lmp91300-being-constantly-on-when-powered-on

器件型号: LMP91300

LMP91300 在 on.txt 上通电时始终处于开启状态 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在调试 LMP91300 时遇到了一个非常奇怪的问题。可以看到、当我将 LMP 91300 与具有 47uH 电感器和 1.5nF 电容器的谐振电路一起使用时、它只是在通电后一直保持点亮状态。但如果我切换到具有 36μH 电感器和 1.8nF 电容器的谐振电路、则工作正常。我已经排除了寄存器设置可能导致的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haishi、
    我假设这是由于 LC 振荡电路的 Rp 低于 Rp_min 而导致的 下面我附上了一份有关测量 L-C 传感器 Rp 的应用报告。
     https://www.ti.com/lit/an/snoa936/snoa936.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢您的答复。 在当前调试过程中、我遇到了 LMP91300 上的 LED 在上电后持续亮起的情况。 在另一种情况下、LMP91300 上的 LED 有时会在上电后一直亮起、有时也会一直不亮。 只要 LED 亮起、就无法完成后续的读取或写入操作。 当 LMP91300 中未对寄存器进行编程时、就会出现这两种情况。 这是正常的吗? 0x77 中的 OSC_AMP 寄存器默认为禁用状态、因此此时不应执行 Rp 检测。 LMP91300 如何确定是否存在目标或 Rp<Rpmin?


      有时、我们可能会遇到这样的情况:LMP91300 已通电、并且 LED 在–25℃ 或 80℃ 下持续亮起、但它可以在室温下正常工作。 目前、LMP91300 尚未对任何寄存器进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haishi、
    是、OSC_AMP 的上电默认值为 11、必须进行配置。 我还建议查看数据表中的第 8.2.2.1 节:快速入门、了解更多信息。

    两种 LC 振荡电路配置具有不同的阻抗。 47μH /1.5nF 电路的阻抗可能较低
    会降至 RP_MIN 阈值以下、从而使 LED 保持亮起状态。 确保为正确设置了 RP_MIN 和 RP_MAX
    特定振荡电路。

    与温度相关的行为还表明谐振回路阻抗在极端情况下漂移超出检测范围
    所以它在室温下工作、而不在–25°C 或 80°C 下工作。

    先尝试配置 OSC_AMP、告诉我它是如何进行的。

    此致、
    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‌非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LMP91300 NPN 工作模式的推荐电路如下。 能否移除齐纳二极管 D4? 还是需要焊接所有三个二极管 D3、D4 和 D5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haishi、
    我建议焊接 D3、D4 和 D5。

    此致、
    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在我们测试 LMP91300 期间、我们发现某些产品在高温或低温环境(如–25℃ 或 80℃)下工作时可能会出现 SWIF 故障。 导致此问题的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haishi、

    LPM91300 SWIF 应在–40°C 至 125°C 的温度范围内工作。 电路板上的所有元件是否都符合该温度?

    此致、
    Chase Girard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些使用 LMP91300 解决方案的接近开关可能会在高于 55°C 的温度下出现 LED 闪烁、且闪烁频率约为 2Hz。 可能的原因是什么? 如何避免这种情况? 请帮助分析此问题。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Haishi、
    LMP91300 会指示您看到的~2Hz LED 闪烁情况。 根据数据表(表 6.5、第 7 页)、在 短路情况或 ECC 错误期间、LED 以 2Hz 的频率闪烁。
    在高温 (> 55°C) 下、这很可能是由以下原因造成的:
    1. 过流检测触发 — 元件在高温下的漂移可能会使电流检测电压高于 310mV 阈值
    2. 烧录寄存器中的 ECC 错误 — 存储的配置中的温度敏感型读取错误  
    建议的后续步骤:
    • 读取  55°C 处的状态寄存器 (0x7E) 以确认设置了哪个故障标志
    • 验证您的检测电阻值在整个温度范围内使电流保持在远低于过流阈值
    • 检查是否存在 ECC 错误、并在需要时考虑重新刻录配置
    此致、
    Chase Girard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件以大约 2Hz 的频率闪烁时、我读取了 0x7E 寄存器的值、返回值为 0x21、这似乎表明未发生 ECC 错误。

    当器件闪烁时、我使用示波器测试了输出信号、但在短路期间没有发现 PWM 信号、只有低电平信号。 那么、LMP91300 的焊接不良是否会导致噪声? 我们目前的产品中充满了环氧树脂、我想知道环氧树脂的拉取是否会导致 LMP91300 的焊接不良。

    此外、还有另一个问题。 当采用 LMP91300 解决方案的接近开关连接到 24V 电源时、我发现存在轻微的放电现象。 但是、在测试其他制造商的接近开关时、我没有观察到这种现象。 您能否为纠正这一电力线放电问题提供一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haishi、

    寄存器 0x7E = 0x21: 该值实际上是预期值、表示没有 ECC 错误。 从寄存器的角度来看、该器件看起来没有问题、因此我不会将其视为导致刷写行为的原因。

    短路期间无 PWM: 短路期间无 PWM 正常 — LMP91300 在限流期间将输出保持在低电平、而不是进行开关操作。 也就是说、如果即使在故障清除后输出仍保持低电平、则 LMP91300 上的冷焊点值得研究、尤其是考虑到环氧树脂填充情况。 固化和热循环产生的机械应力可能会导致小型封装上的焊点破裂。

    24V 放电: 当断电时、这可能是 LC 水箱中的能量回流到电源。 电源线上的 TVS 二极管以及输入端附近的大容量电容器 (10–100µF) 应该有助于实现这一点。 如果振铃持续存在、也值得尝试串联的铁氧体磁珠。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Chase Girard