Other Parts Discussed in Thread: TMCS1100, AMC1300
器件型号: TMCS1100
主题中讨论的其他器件: AMC1300
TI 团队大家好、
我使用 TMCS1100A4QDR IC 测量 100mA 电流或低于应用的电流。
我提供了 1.25V 基准电压、因此根据公式和输出电压、输出电压应如下所示:
对于 0mA:VOUT = 1.25 +灵敏度*电流 (I)、VOUT = 1.25+(0.4 * 0)= 1.25V
对于 30mA、Vout=1.25+(0.4*0.03)=1.26V、100mA Vout=1.29V VOUT。
但是、当我进行物理检查时、它并不只是提供相同的电压、而不是根据负载电流在输出中观察到的波动。
我是否需要进行任何更正? 此外,通过该负载的输出电压也将是脉冲 (50Hz-1KHz)?