Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
器件型号: IWR6843AOP
我正在使用 IWR6843AOP、该定制板按照 TI 的技术设计参考进行了严格设计。 我面临一个“幽灵目标“问题。 除了真实目标外、在输出中还会检测到少量额外的未知目标。
我正在使用 3D_Chirp 基本源代码 (Personal_Electronics People_Tracking 或 3D_Chirp) 以及 来自同一封装的 AOP_6m_default.cfg (AOP_6m_default.cfg) People_Tracking People_Tracking 配置。
我在此论坛上讲过类似的主题、其中重影与 CFAR/SNR 阈值设置、多路径反射、边界框配置和安装方向等原因相关联。 但是、即使应用了这些与配置相关的更改、我仍然在我的设置中观察到此问题。 虚假检测似乎取决于磁场动态行为、来自移动和固定物体的组合反射、拐角反射和其他特定于环境的因素。 我想了解是否可以通过配置/算法调优永久消除这种情况。 这个问题目前是我们项目的主要问题,只有在完全和永久地解决后,我们才会进入生产阶段。 因此、我希望就这一问题获得一项明确的决议。
此外、我们在我们的设置中还观察到两种不同的虚假行为:
通电时、Ghosts 最初出现、但在静态干扰消除生效后一段时间后消失。
除此之外、我们还可以在正常操作过程中观察到间歇性的虚假检测、这违反了我们的客户要求。
请您提供以下帮助:
对我们的配置进行虚假目标检测的确切原因。
建议设置或修复以永久解决该问题。