请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TMCS1126
我们使用 TI TMCS1126A1B、并观察到运行时灵敏度的随机变化。 这是由我们显然错过的某种东西引起的预测故障模式。 我们遵循了应用布局、但可以看到一个全新更新的数据表、其中描述了 VS 的额外去耦。我们观察到的症状是传感器的输出电压似乎会以阶跃变化灵敏度、就像传感器在 TMCS1126A1、TMCS1126A7 和 TMCS1126A8 之间切换一样、25mV/A、30mV/A 和 40mV/A 引脚 8 和 10 (NC) 都连接到 GND。 非常感谢任何建议。