This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:异常功耗

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP102, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1660291/tmp102-abnormal-power-consumption

部件号: TMP102
第 10 个主题中讨论的其他器件:CC1310

尊敬的专家:

客户正在将 TMP102 用于温度测量应用、目前正在同一电路板上进行功耗测试。 发现最新一批芯片具有高静态 电流、正常芯片的电流约为 0.5uA、异常芯片的电流超过 50uA。 目前尚不清楚为什么同一电路板上的功耗差异很大。 客户怀疑这批芯片有问题、希望在故障排除方面提供帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户原理图如下所示、MCU 为 TI CC1310;

    该测试是在同一电路板上进行的。 首先、测试普通芯片、电流表直接与 V+串联以测量输入电流、约为 5uA。 然后、移除芯片并替换为当前异常芯片以测量输入电流、该电流跳至 50uA 以上;客户已读回配置寄存器的值、两个芯片均读取 E1A0。 这表明芯片应处于关断模式、但两者之间的静态电流存在显著差异。 请帮助分析此问题。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCL 是否有上拉电阻器? 该原理图表明该输入可以不偏置。 如果任何数字输入保持未连接状态、则可能会导致大量击穿电流。 这里 E2E 以及互联网上的其他地方对击穿电流进行了一些讨论。

    否则、这是一个相对较小的电流、可能是由焊接组件的 EOS 损坏或电路板污染导致的。

    谢谢、

    任