This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:有关标准值的问题。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1658136/awr2944evm-issue-regarding-standard-values

器件型号: AWR2944EVM

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 TI 毫米波参考物体检测和跟踪流水线处理一个前置汽车雷达应用。 我想了解前面物体检测和跟踪的建议配置和调优指南。
请提供:

1. TI 用于分段、聚类、门控和跟踪参数的典型/默认值。
2.每个参数的有效或建议范围。
3、增加或减少每个参数对检测和跟踪性能的影响。  
4. 针对前置雷达使用案例的推荐设置和调优指南  
5. TI 遵循的任何调优指南或最佳实践。
6、为公路和城市驾驶场景调整这些参数的任何指导原则。
7.介绍参数调优和前物跟踪的任何推荐 TI 文档、培训材料、设计指南。  

感谢您的支持。
Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritu:  

    请在雷达工具箱中查看以下文档。  具有多个反射点的跟踪雷达目标 (主要侧重于通过算法实现来跟踪不同的物体)、 适用于 3D 人员跟踪演示的组跟踪器参数调优指南 (提供有关门控,聚类参数等的详细信息)。  

    谢谢、  

    Ahanaf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahanaf:

    我将浏览文档并回复给您。

    此致、
    Ritu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritu:  

    没问题。 本文档将回答更多的问题方法、可能不是直接回答、但请仔细阅读。  

    谢谢、  

    Ahanaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahanaf:

    谢谢您、文档对操作方法有帮助。 如果您可以建议一些更详细地描述标准/推荐参数值的其他文档、例如、典型的默认值和门控、群集和分配的建议范围、以及它们背后的原因、这将会很有帮助。

    谢谢、
    Ritu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritu:  

    非常抱歉、我不知道有任何其他文档建议用于门控、聚类和分配的值/范围。

    谢谢、  

    Ahanaf